欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

机械设计——气动系统原理及设计

  • 2022.12.14 11:00:20
  • 米思米
  • 8023
点击收听全文语音朗读

这篇文章给大家分享气动设计方面的知识,气动系统是设备尤其是机床加工中心设备的必备系统,例如立式加工中心上的打刀缸,刀库的倒刀,气动吹扫等,这些附件都是需要气动配合的使用的,所以就单机设备而言,气动系统的设计也是非常必要和重要的。

还有,随着工业4.0的时代的到来,自动线、自动加工单元,机械手抓取等自动化、智能化设备的气动系统的配套使用,更是占据了相当的比重,本人近几年的设计项目就几乎全部锁定在加工车间的自动线和自动独立单元的研发和制造上,对气动系统的设计以及选型使用,都积累了相当多的资料和经历(稍后晒图)。

所以这篇文章主要分两个部分来进行介绍,一个部分是气动系统在立式加工中心上的使用(这种应用型的设计,只能以某个产品的进行说明和分析),第二是气动系统在自动生产线上的应用。

 一、气动系统在立式加工中心中的应用

首先是介绍第一个部分,这个部分也是相对简单的,我们还是以图纸的说明方式来展开。

机械设计——气动系统原理及设计

这是一份,立式加工中心的气动系统原理图,在我们做一个产品设计的时候,无论是多么简单的原理和使用,都必须图纸化和文字化处理,因为这样既便于归档,也便于产品的整理和分类存放,如果这些技术因为太过简单而没有形成图纸和文字,却只是掌握在少数人手里或脑子里,那是很危险的,一旦相关的人员辞职或者发生意外,那这个产品的正常化生产就会受到极大的影响,所以对于研发设计而言,人是不可靠的,标准的图纸和文件才是最可靠的。

从上面的图纸出发,我们先介绍一下这台立式加工中心的气动系统需要控制的几个功能模块:

1、控制打刀缸,实现刀具的自动夹紧与松开。

2、控制刀库,实现刀库的倒刀动作。

3、控制加工过程中的气动吹扫功能,实现对加工零件的风冷却和清理夹具的作用。

4、控制附件铣头,实现附件铣头刀具的自动夹紧和松开。

5、控制主轴的中心吹气功能。

以上就是这个图纸的控制原理图,并详细的表明了需要哪些气动元器件才能实现这些控制功能(气动电磁阀的选择需要和电气工程师做相应的沟通,例如控制电压,控制方式等)。

上述气动系统中,一些关键的气动元器件,我在这里作一个简要的说明。

1、气动三联件

机械设计——气动系统原理及设计

气动三联件,是指在气动技术中,将空气过滤器、减压阀和油雾器三种气源处理元件组装在一起称为气动三联件,用以进入气动仪表之气源净化过滤和减压至仪表供给额定的气源压力,相当于电路中的电源变压器的功能。

在这里要分别说一下这三个气动元件的作用和用法:

1)空气过滤器对气动气源进行过滤,主要是对气源的清洁,可过滤压缩空气中的水分,避免水分随气体进入装置,对气源进行净化处理,但是这个过滤器的过滤效果是有限的,所以不要对此报以太大的期望,同时在设计过程中也要注意过滤出来的水的排放,不要做封闭式的设计,否则整个空间里面可能都是水。

2)减压阀可对气源进行稳压,使气源处于恒定状态,可减小因气源气压突变时对阀门或执行器等硬件的损伤。

3)油雾器可对机体运动部件进行润滑,可以对不方便加润滑油的部件进行润滑,大大延长机体的使用寿命。注意,在实际的使用过程中,建议不要这个油雾器,特别是在中国,为什么这么说,因为我们现在很多企业都是处于一种工业化初级阶段,对很多工业产品的正确使用方法还是不专业的,很欠缺的,况且中国现在整个就是一个大工地,空气质量主要以雾霾为主,这就意味着空气中饱含灰尘,而这些灰尘经过空压机的压缩后,单位体积内的灰尘含量会更高,而油雾器会对这些高灰尘压缩的空气进行雾化,那就会导致油雾和灰尘的混合,并形成油泥,这些油泥会随之压缩空气进入电磁阀、气缸、压力表等气动元器件中,从而导致这些元器件的堵塞和坏死,所以我给大家的建议是,如果你无法合理、规范、正确的处理气源(后面我会介绍什么样的气源才是标准的气源),那油雾器最好是不用,没有比有要好,没有油雾器,至少不会有油泥,各种气动元器件的使用寿命也会更高一点。当然如果你的气源处理非常好,那肯定是使用油雾器好,这样会极大的提升气动元器件的寿命。所以你可以对照自己的具体情况来确认是否使用。如果你已经买了气动三联件了,那也没有关系,油雾器里面不加油就可以了,让它做个摆设吧。

2、气动电磁阀

机械设计——气动系统原理及设计

电磁阀,其实只要按标准的来选择就可以了,这里搞出来说一下,就是加深一下大家的印象,还有需要提醒一下,如果你的控制点太少了,就不要使用上面这种集成式的电磁阀组了,单独采购几个电磁阀就可以了,如果你控制的项目有很多,那最好是使用这种电磁阀组,安装和固定都相对简单,且也节约了空间,无论从使用的方便性还是外观的整洁上来说都是较好的。

3、气动压力检查开关

机械设计——气动系统原理及设计

这个东西那是非常重要啊,因为有这个东西,你的设备才能可靠而正常的使用,因为在现实生产中,气源的压力肯定是有所波动的,甚至因为气动元器件的老化而发生气压泄露的情况,这时候如果气动元器件还处于工作状态,这是非常危险的,所以这个零件的作用就是实时监控气压,一旦气压低于你的设定值,就马上停机报警,瞧,多么的人性化设计,多么的安全考虑。

4、气动接头

机械设计——气动系统原理及设计

现在气动接头基本上都是快插式的,在气管和快插接头连接的时候,要注意两个问题,第一是气管的端头一定要剪平,不要存在斜角,第二是一定要将气管插到位,不要随便捅一下就了事了。因为任何的大意都有可能导致接头的位置漏气,从而产生气压不稳的隐患。

 二、气动系统在生产自动线中的应用

随着工业4.0的不断深化和推进,我们国家的制造业也在发生着极大的变革,传统的加工模式已经在人力成本的不断上升和技术手段的不断进步中逐渐被现在化的自动生成线加工模式所取代,虽然不是全面的取代,但是这个取而代之的趋势已经形成,并且其脚步也在不断的加快。

机械设计——气动系统原理及设计

上图就是我们团队打造的一条自动生产线,主要由以下几个功能模块组成:

1)数控机床 数控机床作为加工主机,实现加工过程的自动化。

2)自动上下料 通过机械手的使用,实现加工零件的自动上料和下料工序,代替工人的人工上下料动作。

3)自动夹具 通过液压系统和气功系统的配合使用,实现零件夹具的自动定位,自动夹紧与松开等动作,代替工人的人工装夹工件。

4)自动冷却与冲刷 通过自动冷却系统的设计,实现在加工过程中对工件的自动冷却和对加工铁屑的自动冲刷。

5)自动吹扫 通过自动吹扫系统的设计,实现对夹具的和工作台的自动清扫工作,便于下一个零件的定位、夹紧和加工。

6)刀具的使用寿命设定与提醒 通过对刀具的检测或对刀具加工数量的记录,实现刀具寿命提醒功能,让操作人员及时的更换刀具,实现零件的正常加工。

7)自动排铁屑 通过自动排屑器的使用,实现加工铁屑的自动排屑和收集功能,极大的降低了工人的劳动强度,改善了工作环境。

在上述的功能模块中,自动上下料的机械手部分、自动夹具部分和自动吹扫部分都牵涉到了气动元器件的使用,而且使用的元器件的种类和数量都具有相当的规模,可以说,自动生产线是无法离开气动系统来运行的。

在这套气动系统中,我们使用到的气动元器件有:气动三联件,气动检测开关,电磁阀、气缸、真空吸盘、检测开关、气管、气动接头等。

具体如何使用,那只能根据每个人的具体设计来决定,我在这里也不可能把所有的使用位置和用途都一一告诉大家,但是需要说明一个重点,那就是气动设计是工业4.0的不可或缺的支撑部分。

接下来对空压机和气源净化做一些资料的分享,这些分享都是对于如何打造一个合格的气源有非常大的帮助,是很有现实意义的知识。


1、空气压缩机(简称空压机)

空气压缩机的作用是将大气压力的空气增压成较高的压力,然后输送给气动元件使用,其按压缩方式的不同大致可以分为三大类型:

1)活塞式空气压缩机

2)旋转叶片式空气压缩机

3)螺杆式空气压缩机。

其实以上三种类型的空气压缩机的操作原理是一样的,都是将定量的空气吸入,并逐步减少空气空间的体积,以提升压力。具体的工作原理我们就不做详细的介绍,大家可以根据 自己的需要去做一些更详细的了解。


2、气源净化处理

1)气源的污染物

我们在空压机气源的使用过程中,经常会发现一些油污、水等物质,这些物质随着压缩气体的移动会直接增加气动工具或元件内运动部件的阻力,从而加速这些运动部件的损耗,降低气动元器件的使用寿命,严重时会导致气动元气件的直接损坏和报废,从而很大程度上导致了我们生产设备的停顿罢工,不仅增加了设备维护成本,也耽误了产品交货周期。

气源内的主要污染物主要有以下几种:

(1)尘埃,也就是我们通常说的大气灰尘,虽然在空压机工作时,大部分的空压机抽风入口都已装配有过滤器,但是为了避免产生过大的压力差,使得空压机的效能降低,它的过滤能力通常只能过滤到2-5微米以上的灰尘杂质,对于更小的微尘就基本上没有过滤作用了,同时,经过压缩后的空气,在相同的容积里,空气的杂质密度相对有很大的增加,因此,空压机输出的空气仍然带有大量的灰尘和杂质。

(2)润滑油,空压机在工作过程中,活塞部位有润滑油,而这个部位的润滑油会跟随空气一起进入压缩后的容器内,并与压缩空气混为一体,若压缩机温度过高,润滑油形成的油雾会被高温碳化,且油雾还会和尘埃结合形成油泥,从而堵塞元器件的进出气口和腔体,从而造成运动障碍和磨损。

(3),当空压机将空气的体积减小(压缩过程),空气中可包含水蒸气的能力也相应的降低,当压缩空气离开空压机被降温后,空气内的水蒸气便会凝聚成液态水并随着压缩空气运动,从而将水分带到各种气动元件中,水分和尘埃结合,形成泥浆,也对导致气动元件的堵塞和过度磨损。

机械设计——气动系统原理及设计


3、气源洁净管路系统


4、空气的品质定义及应用

机械设计——气动系统原理及设计

干净的气源,不仅决定了各种气动元器件的使用寿命,也决定了其在使用过程中的可靠性,所以配置合格的气源,是每个企业应该也是必须重视的头等大事。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities